Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
ZélioLogic - SR3NET01BD - Mapa de variáveis Modbus TCPIP

Questão:

ZélioLogic - SR3NET01BD - Mapa de variáveis Modbus TCPIP

Linha de Produto:

ZélioLogic, SR3

Resolução:

Ao adicionar uma extensão Modbus TCPIP modelo SR3NET01BD a um módulo lógico do tipo SR3B261BD, SR3B262BD, SR3B101BD ou SR3B102BD em linguagem de blocos (FBD), se houver uma extensão, a aplicação pode utilizar na entrada os 4 registros (J1 a J4) e, na saída, os 4 registros (O1 a O4).

Cada registro, representa uma palavra em Modbus TCPIP de 16 bits. A extensão SR3NET01BD troca mensagens Modbus TCPIP Server.

O mapa de variáveis é descrito abaixo:

- Registros de entrada (leitura/escrita):

J1 (endereço 16);
J2 (endereço 17);
J3 (endereço 18);
J4 (endereço 19).

- Registros de saída (somente leitura):


O1 (endereço 20);
O2 (endereço 21);
O3 (endereço 22);
O4 (endereço 23).
aa