Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Modicon M340 - Comunicação Modbus RTU (READ_VAR e WRITE_VAR)
Questão:

Comunicação Modbus M340 - READ_VAR e WRITE_VAR.

Linha de Produto:

M340

Resolução:

Vide a configuração básica de exemplo realizada no escravo (M340) e na sequencia no mestre (M340).

Escravo: Tipo = Slave / Endereço = 1 / Função = Modbus link (RS-485) / Taxa de transmissão: 19200 bits/s / RTU - 8 bits / Stop bits = 1 / Paridade = None

Atribuiu-se aos endereços %MW100 e %MW101 os valores 987 e 654, respectivamente, para serem lidos pelo M340 mestre.

salve

Mestre: Tipo = Master /Função = Modbus link (RS-485) / Taxa de transmissão: 19200 bits/s / RTU - 8 bits / Stop bits = 1 / Paridade = None

O mestre faz a requisição de leitura a cada 1 segundo (%S6) através da instrução READ_VAR dos endereços %MW100 e %MW101 do M340 escravo e realiza a escrita dos valores 123 e 456 a cada 1 segundo através da instrução WRITE_VAR nos endereços %MW200 e %MW201 do M340 escravo.

master