Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
M221 - Bytes de diagnóstico de módulos de expansão
Questão:

M221 - Bytes de diagnóstico de módulos de expansão

Linha de Produto:

M221, TM3, TM2

Resolução:

Os registros de sistema %SW80 a %SW87 (utilizados anteriormente no Twido) para diagnósticos dos módulos de expansão analógicos não estão acessíveis no M221. Neste caso, as funções precisam ser reprogramadas utilizando os bytes de diagnóstico abaixo descritos:

- Módulos de Expansão TM2 e TM3:

O status de funcionamento de cada canal de E/S é fornecido pelos bytes de diagnóstico na guia Mapeamento de E/S:
  • %IWSx.y para o canal de entrada y do módulo x
  • %QWSx.y para o canal de saída y do módulo x


    A seguir a descrição dos bytes de diagnóstico para os módulos TM3:

    TM3


    Em caso de módulos TM2, os bytes de diagnóstico estão disponíveis para os seguintes módulos:
  • TM2AMM3HT
  • TM2ALM3LT
  • TM2AMI2HT
  • TM2AMO1HT

A seguir a descrição dos bytes de diagnóstico para os módulos TM2:

TM2