Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Twido* - Obter IP a partir do MAC Address

Questão:

Obter IP a partir do MAC Address no Twido*.

Linha de Produto:

Twido

Resolução:

Para conversão do MAC Address em endereço IP no Twido, seguir a seguinte regra:

Exemplo: Para controlador com MAC Address - 0080F482D960

O endereço IP é formado por:

85.16.a.b, onde:

a= conversão de hexadecimal p/ decimal do penúltimo registro do MAC Address (neste caso, D9);
b= conversão de hexadecimal p/ decimal do último registro do MAC Address (neste caso, 60);

Assim, o endereço IP é: 85.16.217.96

OBS.: Procedimento válido para CPU´s novas, modelos TWDLCxE40DRF.

* A linha Twido encontra-se obsoleta e fora de comercialização. Para modernização com as linhas atuais, nos consulte !