Questão:
Como configuro a saída analógica do ATV71 para sinal proporcional à velocidade do motor
Linha de Produto:
Inversor de frequência da linha Altivar 71 - ATV71
Causa:
Orientação sobre ajustes da saída analógica para sinal 4-20mA proporcional à rotação do motor
Resolução:
Importante : antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com a dos manuais do ATV71 e da máquina acionada.
Conforme manual em português do ATV71 (link a seguir ) :
Pág. 162 : menu I-O- / AO1- / parâmetros :
AO1 = OFr, frequência de saída em Hz de 0 a tFr (regulagem de fábrica = nO)
AO1t = 0A (regulagem de fábrica)
AOL1 = 4mA (regulagem de fábrica = 0mA)
AOH1 = 20mA (regulagem de fábrica)
Pág. 126 : menu drC- / parâmetro :
tFr = Frequência máxima de saída em Hz (limite superior do parâmetro SEt- / HSP, pág. 113), e fim de escala da saída analógica quando AO1 = OFr (regulagem de fábrica : 60Hz (quando drC- / bFr = 50Hz) ou 72Hz (quando drC- / bFr = 60Hz)
Manual em português do Altivar 71
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA279306/
Para apoio adicional :
Resolvendo problemas com o ATV71 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA285393/
Ajustes básicos iniciais do ATV71 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA327663/
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat