Questão:
Estou limitado em 50Hz ou 60Hz na velocidade máxima do motor, como aumento esse ajuste
Linha de Produto:
Inversor de frequência da linha Altivar 61 - ATV61
Causa:
Orientar o usuário rapidamente sobre como aumentar a velocidade do motor com o ATV61
O ATV71 e ATV61 foram descontinuados substituídos pelas linhas ATV630 /ATV930 /ATV340
Resolução:
Importante : antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com a dos manuais do ATV61 e da máquina acionada.
A velocidade máxima é ajustada no parâmetro HSP, veja link abaixo para manual em português.
Verifique primeiro o ajuste :
Pág. 120 - Menu drC- / parâmetro bFr = 50Hz (ajuste quando retirado da embalagem de fábrica a primeira vez) ou 60Hz, frequência standard do motor
Atenção : ao alterar este ajuste alguns parâmetros retornam à configuração de fábrica, portanto revisar todos os demais ajustes para sua operação, em especial os dados do motor (veja orientação de ajustes básicos iniciais do ATV61).
A seguir :
- Pág. 121 - Menu drC- / parâmetro tFr = ajuste a máxima frequência de saída para o motor [regulagem de fábrica 60Hz (se bFr = 50Hz) ou 72Hz (se bFr = 60Hz)]. Sugestão : ajuste um valor acima do parâmetro HSP (por exemplo 20% acima)
- Pág. 106 - Menu SEt- / parâmetro HSP = ajuste a velocidade máxima desejada [regulagem de fábrica 50Hz (se bFr = 50Hz) ou 60Hz (se bFr = 60Hz)]
Para manual em português do ATV61 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA279304/
Para apoio adicional :
Como retornar à configuração de fábrica : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA284301/
Ajustes básicos iniciais do ATV61 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA284296/
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat