Questão:
Como especificar uma Coluna Luminosa da Schneider Electric?
Produtos:
Ofertas da Coluna Luminosa da Schneider Electric.
Resolução:
https://www.se.com/br/pt/product-range/644-harmony-xvb/
Para especificação da linha XVU acesse:
https://www.se.com/br/pt/product-range/61458-harmony-xvu/
Demais informação estão disponíveis do link:
https://www.se.com/br/pt/product-category/5000-colunas-luminosas,-faróis-rotativos-e-sirenes/
Para conhecer as características de nossas coluna luminosas acesse:
Caso sua dúvida persista, nos contate! → https://www.se.com/br/chat
Como especificar uma Coluna Luminosa da Schneider Electric?
Produtos:
Ofertas da Coluna Luminosa da Schneider Electric.
Resolução:
- Qual é o Grau de proteção ( IP66, IP65, IP40, ....)
- Cor da base ( Preto ou Cinza);
- Tipo de função de cada módulo ( Fixo, Piscante, Flash, Sonoro)
- Cor de cada módulo;
- Tipo de Lâmpada (BA9s ou LED);
- Valor da Tensão de Alimentação dos módulos (CA ou CC);
- Comprimento Tubo de fixação;
- Tipo de Base de fixação (Horizontal ou Vertical)
- Diâmetro do módulos;
https://www.se.com/br/pt/product-range/644-harmony-xvb/
Para especificação da linha XVU acesse:
https://www.se.com/br/pt/product-range/61458-harmony-xvu/
Demais informação estão disponíveis do link:
https://www.se.com/br/pt/product-category/5000-colunas-luminosas,-faróis-rotativos-e-sirenes/
Para conhecer as características de nossas coluna luminosas acesse:
Caso sua dúvida persista, nos contate! → https://www.se.com/br/chat