Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Qual motivo de aquecimento indevido dos disjuntores?

Questão:
Quais são os principais fatores que promovem o aquecimento excessivo em disjuntores?

Linha de Produto:
Disjuntores de Baixa Tensão

Ambiente:
Painéis elétricos com disjuntores instalados em ambientes industriais ou comerciais

Causa:

  • Formação de resíduos sólidos entre as superfícies dos contatos fixo e móvel: esses resíduos, geralmente gerados durante a interrupção de correntes de curto-circuito, impedem o contato pleno entre as superfícies, aumentando a resistência de contato e, consequentemente, a geração de calor.
  • Defeito nas molas de fechamento do disjuntor: se a pressão do contato móvel sobre o fixo for insuficiente, a resistência aumenta, gerando mais calor.
  • Contato fixo ou móvel com defeito ou mal posicionados: isso eleva a resistência de contato, aumentando a energia dissipada em forma de calor.
  • Condutores mal conectados (pressão inferior à necessária): o aquecimento ocorre na região dos terminais devido à má conexão.
  • Condutores com seção transversal inferior à necessária: mesmo bem conectados, esses condutores aquecem além da temperatura nominal, contribuindo para o aumento de calor.
  • Ineficiência na dissipação do calor dentro do painel: o acúmulo de calor interno impede a troca térmica adequada com o meio externo, elevando a temperatura dos dispositivos.

Resolução:

  • Realizar inspeções periódicas nos contatos e conexões dos disjuntores.
  • Garantir a correta instalação e dimensionamento dos condutores.
  • Verificar o funcionamento das molas de fechamento.
  • Assegurar a ventilação adequada dos painéis elétricos.
  • Substituir componentes danificados ou desgastados.

Caso sua dúvida persista, nos contate! → https://www.se.com/br/chat