Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Qual o número máximo de cartões TM3 que podem ser conectados no M241?

Questão:
Qual o número máximo de cartões TM3 que podem ser conectados no M241?

Linha de Produto:­
TM241

Resolução:
Dependendo do tipo de cartão, o TM241 pode suportar até 7 cartões de expansão TM3 conectados a CPU e mais 7 se utilizado módulos de expansão de rede (transmissor e receptor) totalizando 14 módulos

Verifique via o prório software Machine Expert se é possível inserir o tipo de cartão desejado, se não for apresentado erros então os cartões poderão ser utilizados.

Obs.: A referências dos modulos de expansão de rede é TM3TRA1 e TM3REC1



Caso sua dúvida persista, nos contate via Chat! -> https://www.se.com/br/chat