Como podemos ajudar você hoje?

Qual a família de disjuntores que substitui a Masterpact M?

Linha de Produto:

Disjuntores de Baixa Tensão – Linhas Compact e Masterpact NT/NW

Ambiente:

Instalações elétricas industriais e prediais de baixa tensão

Causa:

Necessidade de modernização ou substituição de disjuntores Compact por modelos mais atuais da linha Masterpact NT/NW, considerando diferenças técnicas entre as gamas.

Resolução:

A linha que pode ser utilizada como substituta dos disjuntores Masterpact M é a Masterpact NT/NW.

Não existe uma tabela direta de conversão entre os disjuntores das duas linhas, pois os níveis de capacidade de interrupção de curto-circuito são diferentes. Portanto, a forma mais adequada de substituição é:

- Identificar a corrente de curto-circuito do sistema;

- Verificar a tensão de operação da instalação;

- Selecionar a versão do disjuntor Masterpact que atenda a esses requisitos.

Para equivalência funcional, é possível comparar os disparadores conforme abaixo:

- STR28D  → Micrologic 2.0E

- STR38S  → Micrologic 5.0E / 5.0P

- STR58U  → Micrologic 5.0E / 5.0P

- STR58U + módulo T (proteção de falta à terra) → Micrologic 6.0E / 6.0P

Observação:

- Caso o disjuntor seja tripolar (3P) e o sistema seja 3F + N, é necessário acrescentar o transformador de corrente externo (TCE) para medição adequada do neutro.

Recomenda-se sempre validar o dimensionamento completo com base no estudo elétrico da instalação para garantir segurança e desempenho do sistema.

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: