Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Configuração Contador Rápido (HSC) como bi-direcional - Machine Expert Basic
Questão:

Configuração Contador Rápido (HSC) como bi-direcional - Machine Expert Basic

Linha de Produto:

Machine Expert Basic, M221, M200

Resolução:

Utilizar o bloco %HSC configurado como quadratura.


Encoder bidirecional

Para que seja apresentado o valor de contagem em sentido horário e anti horário, mover o valor da variável %HSC0.V  para uma %MWx.
As variáveis HSCx.V são to tipo UINT (0...65535)
As variáveis %MWx são do tipo INT (-32768...32767)

Quando utilizada o HSC como double word deve se considerar os seguintes valores
As variáveis HSCx.VD são to tipo UINT (0...4294967295)
As variáveis %MDx são do tipo INT (-2147483648...2147483647)