Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Qual a maior distância entre o DPS classe III e o dispositivo a ser protegido?

Questão:
Qual a maior distância entre o DPS classe III e o dispositivo a ser protegido?

Resolução:

Quando existirem cargas situadas a mais de 30m de distância do DPS de entrada, deve-se acrescentar um DPS com função de proteção suplementar o mais próximo possível destas cargas.

O fenômeno de reflexão passa a ser significativo a partir de m e pode duplicar a tensão a partir de 30m, logo, a distância mais segura entre o DPS classe III e o dispositivo a ser protegido, está entre 0 e 10m, quanto menor a distância, maior a proteção.

FA332477
Caso sua dúvida persista, nos contate! → https://www.se.com/br/chat