Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
M221 - Uso da bateria

Questão:

Qual o modelo da bateria do M221 e qual a finalidade de seu uso?

Linha de Produto:

Modicon M221

Resolução:

Valores remanescentes no M221. É necessário ter a bateria presente. Modelo: Panasonic BR2032

- Verificar se o led BAT está aceso (bateria ausente ou fraca).
- Favor verificar o status do bit de sistema %S75:

  • Definido para 0, a bateria externa está operando normalmente.
  • Definido para 1, a potência da bateria externa está baixa, ou nenhuma bateria externa foi detectada.

Na desconexão, o Machine Expert Basic questiona sobre o salvamento da área de RAM para FLASH.

teste