Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Aplicação da proteção DR em circuitos de alta corrente
Os dispositivos que funcionam com eletricidade tem uma corrente de fuga natural , são valores pequenos , 2 , 3 mA . Nos casos em que a proteção é centralizada , esta proteção ira sentir todas as fugas que ocorrem abaixo dela , seja de defeito ou natural .
Para proteção DR aplicado em circuitos de alta corrente , acima de 250 A , conclui-se que havera varios dispositivos sendo alimentados e cada um com sua corrente de fuga natural , a somatoria podera provocar o desligamento do dispositivo central de forma indesejavel . Outro ponto a ser observado é a tolerancia das proteções DR é de -50 % a + 0 % ou seja uma proteção de 30 mA podera atuar a partir de 15 mA , e não a mais de 30 mA.
A proteção DR para a proteção de pessoas deve ser aplicado nos circuitos de saidas de alimentação , onde se encontram as proteções com valores de ajuste de 30 mA.


Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha:
  • Documentação de produtos
  • Downloads de softwares
  • Seletor de Produto
  • Substituição e troca de produtos
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre nossos escritórios
  • Faça um orçamento
  • Onde comprar
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Denunciar uma violação de conduta
  • Acessibilidade
  • Sala de imprensa
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Vagas de emprego
  • Blog
  • Política de privacidade
  • Aviso de Cookies
  • Termos de uso
  • Change your cookie settings