Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
O contator liga, porém, apresenta ruído ou vibração. O que devo verificar?

Questão:
O contator liga, porém, apresenta ruído ou vibração. O que devo verificar?

Resolução:
Causas prováveis:
- Corpo estranho no interior do contator.
- Contator foi aberto e/ou desmontado.
- Circuito magnético fixo fora de posição.
- As superfície do pólo do circuito magnético fixo e/ou móvel: sujas, oxidadas ou enferrujadas.
- Erro de ligação.
- Marcas de choque mecânico na superfícies dos pólos fixo ou móvel.
- Tensão de alimentação da bobina está compatível com o tensão que o produto está sendo alimentado.
- Verifique a tensão entre A1/A2 está compativel com a do contator: Ex: LC1D25M7 - Tensão entre A1/A2 deverá ser de 220Vca.
- A potência de acionamento (Irrupção ou Chamada) da fonte de alimentação da bobina é adequada para potência de acionamento do contator:
Veja abaixo um exemplo do contator LC1D115BD:

potência de irrupção em W (Acionamento)270…365 W 20 °C
potência de manutenção em W (Após contator fechado)2,4…5,1 W a 20 °C

Para o caso acima a tensão de alimentação da bobina é de 24VDC, dessa forma, é necessário que a fonte de alimentação tenha pelo menos um potência de 365W/15,20A ainda disponível/livre.

Caso sua dúvida persista, nos contate! → https://www.se.com/br/chat