Como podemos ajudar você hoje?

Qual é a alternativa atual para a placa de saída analógica 4–20 mA PM2222 e o medidor PM800?

Questão:

Qual é a alternativa atual para a placa de saída analógica 4–20 mA PM2222 e o medidor PM800?

Linha de Produto:

Medição de energia – PowerLogic

Ambiente:
Instalações elétricas industriais e prediais de baixa tensão

Causa:

Descontinuação da placa de saída analógica PM2222 e do medidor PM800, gerando necessidade de substituição por soluções atuais.

Resolução:

A placa de saída analógica PM2222 (4–20 mA) foi descontinuada pela Schneider Electric, assim como o medidor PM800 no qual ela era utilizada.

A linha atualmente recomendada como substituta é a PowerLogic PM8000, que oferece maior capacidade de medição, comunicação e expansão de I/O.

Solução atual equivalente:

Observações importantes:

  • A linha PM8000 é modular, permitindo expansão por meio de módulos I/O conforme a necessidade da aplicação.
  • O módulo METSEPM89M0024 fornece saídas analógicas 4–20 mA equivalentes à funcionalidade anteriormente disponível na PM2222, além de recursos adicionais.
  • A substituição deve considerar compatibilidade física, necessidade de comunicação e quantidade de sinais analógicos requeridos.

Caso sua dúvida persista, nos contate!
https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: