Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Porque a medida da capacitância monofásica do capacitor trifásico é diferente do apresentado no catálogo
O valor total da capacitância , pode ser calculada para ligação em Delta , para o valor da capacitância individual , basta dividir por 3.
Quando se faz a medida da capacitância de um capacitor trifásico com o multímetro , temos a medida da configuração de um capacitor monofásico em paralelo com dois capacitores monofásicos ligados em série.
  1. Get the value (Ctotal)
Formula 1
  1. Get the individual value (Cdelta)
Cdelta = CTotal/3
  1. Get the measurement
Fórmula 2
Por esta razão a medida da capacitância fica diferente

Exemplo :

Capacitor trifásico , ref. BLRCS109A130B24 , tem a potência capacitiva de 10,9 KVAr/ 220 V , 60 Hz e a capacitância de 200 uFaraday

Ctotal = (10900) / (2*pi*60*220*220) = 600uF approx.
Cdelta = 200 uF approx.
Cmedida = 300 uF approx. (este é o valor aproximado mostrado no multímetro )