Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
O ATV320 tem comunicação Modbus RTU e CANOpen incorporados

Questão:
Quais os protocolos de comunicação integrados/incorporados/nativos do ATV320

Linha de Produto:
Inversor de frequência da linha Altivar 320 (formatos Compact e Book)

Ambiente:
ATV320 formatos Book e Compact

Causa:
Informar o usuário sobre protocolos de comunicação do ATV320

Resolução:

O ATV320 tem Modbus RTU e CanOpen integrados acessíveis pelo conector RJ45 da sua placa de controle : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA323833/

Atenção : Para operação com mais de um dispositivo CanOpen na mesma rede  de comunicação, deve-se utilizar módulo opcional, veja opções :

VW3A3608 - CANopen com 2 conectores RJ45
VW3A3628 - CANopen com conector 'open style'

ATV320 formato Book -> possui slot para módulo de comunicação opcional

ATV320 formato Compact -> necessita de um adaptador VW3A3600 para inserir módulo de comunicação opcional


Pinagem do conector RJ45 incorporado no ATV320 (tipo Book ou Compact) :
Pinagem do conector RJ45 incorporado no ATV320 tipo Book ou Compact Pinos RJ45 do ATV320
Atenção : Os sinais CANOpen acima são desativados se qualquer módulo opcional de comunicação é conectado ao ATV320, inclusive os módulos CANOpen citados anteriormente. Neste caso os sinais Modbus são mantidos.

Para apoio adicional :