Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Como calcular a potencia do capacitor aplicado em outro nivel de tensão
Para calcular a potencia de um capacitor , que tem a sua potencia definida em um nivel de tensão , em outra tensão aplique o seguinte calculo ;

P1 = Potencia do capacitor na sua tensão nominal
P2 = Potencia do capacitor na tensão em que sera aplicada
U1 = Tensão nominal do capacitor
U2= Tensão em que o capacitor sera aplicado

P2 = P1 x ( U2 / U1 )2

Exemplo

P1 = 20,4 KVAr / 480 V
U1 = 480 V
U2 = 380 V

P2 = 20,4 x ( 380 / 480 )2
P2 = 20,4 x ( 0,791 )2
P2 = 20,4 x 0,627
P2 = 12,78 KVAr / 380 V