Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
P3 - O que configurar em System Info?
Configurando o P3 via Easergy Pró no Menu Geral temos o submenu System Info, abaixo aplicação.



System Info / Informação do Sistema

Main Location / Localização Principal:
Opcional - Não interfere na aplicação do Relé.

Sublocation / Sublocação:
Opcional - Não Interfere na Aplicação do Relé.

Name for this device / Nome para este dispositivo:
Opcional - Não Interfere na Aplicação do Relé.

Device Name / Nome do dispositivo:
Opcional - Não Interfere na Aplicação do Relé.

Device Type / Tipo de dispositivo: P3U30
Modelo do Relé.

Enable language for PC / Ativar idioma para PC: Não Marcar
Função não ativa para o Português.

Application mode / Modo de Aplicação: Feeder / Alimentador ou Motor
Essa função define o tipo de aplicação em que o relé será utilizado, a alteração dessa função muda as caracteristicas do relé assim como as proteções ativas.
Mudando essa função o relé será reiniciado.

Language / Língua: English / Inglês
Essa é a linguagem do firmware do relé. Não tem opção para o Português.