Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Quais são os valores de corrente que ocorrem em uma partida de motor assincrono

Título:
Correntes Características na Partida de Motores Assíncronos Trifásicos

Questão:
Quais são os principais valores de corrente envolvidos na partida de motores assíncronos trifásicos e como devem ser considerados nos ajustes de proteção?

Linha de Produto:
Disjuntores em caixa moldada – Linha Compact NSX / NSXm

Ambiente:
Instalações elétricas com motores assíncronos trifásicos.

Causa:
Durante a partida de motores assíncronos trifásicos, ocorrem picos de corrente que, se não considerados corretamente, podem causar atuações indevidas das proteções ou falhas na proteção adequada do equipamento.

Resolução:
Os principais valores de corrente observados durante a partida de motores assíncronos trifásicos (responsáveis por cerca de 90% das aplicações) são:

  • Ir – Corrente Nominal:
    Corresponde à corrente consumida pelo motor em sua carga nominal máxima.
    Exemplo: Aproximadamente 100 A (rms) para um motor de 55 kW / 400 V.

  • Id – Corrente de Partida:
    É a corrente consumida durante a partida do motor, com valor médio de 7,2 vezes a corrente nominal (In), por um período entre 5 a 30 segundos, dependendo da aplicação.
    Exemplo: In = 100 A → Id = 100 × 7,2 = 720 A por 10 segundos.

    Esses valores determinam a classe de disparo térmico (trip class) e, em alguns casos, a necessidade de dispositivos adicionais para proteção em partidas prolongadas.

  • I"d – Corrente de Pico da Partida:
    Trata-se da corrente subtransitória que ocorre nas duas primeiras meias ondas após a energização do circuito. Seu valor médio é de aproximadamente 14 vezes a corrente nominal, com duração entre 10 e 15 milissegundos.
    Exemplo: In = 100 A → I"d = 100 × 14 = 1400 A por 10 ms.

Importante:
Os ajustes das proteções devem garantir a segurança do motor, permitindo que a corrente de pico ocorra sem provocar a atuação indevida do disjuntor. A escolha correta da classe de disparo térmico do relé é essencial para permitir a partida do motor sem comprometer sua proteção.


Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat