Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Como configuro a entrada analógica no ATV320
Questão:
Como ajusto as entradas analógicas do ATV320

Linha de Produto:
Inversor de frequência da linha Altivar 320 (formatos Compact e Book)
Pode-se usar as mesmas orientações no ATV32 (formato Book, atentar que o ATV320 tem os bornes identificados como DI1 a DI6, e o ATV32 LI1 a LI6)

Ambiente:
ATV320 formatos Book e Compact

Causa:
Orientar o usuário mais rapidamente sobre os principais ajustes das entradas analógicas do ATV320

Resolução:
Importante : antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com a dos manuais do ATV320 e da máquina acionada.

A) Veja abaixo as orientações mais comuns de configuração e ajuste :
  • AI1 - entrada analógica 0-10V, ajustável x-yV, de fábrica referência de velocidade com 0V = LSP e 10V = HSP, ConF / FULL / CtL- / Fr1 = AI1, preparada para uso com potenciômetro externo até 10kohms
  • AI2 - entrada analógica não configurada de fábrica, bipolar 0 a +10V ou -10V, ajustável x-yV, ConF / FULL / I_O- / AI2- / AI2t = n10U (ativado bipolar, mude para 10U para operação somente em 0-10V)
  • AI3 - entrada analógica sem regulagem de fábrica, ajustável x-ymA, com ConF / FULL / I_O- / AI3- / CrL3 = xmA (de fábrica 0mA) e CrH3 = ymA (de fábrica 20mA)
- para referência de velocidade 4-20mA : ConF / FULL / CtL- / Fr1 = AI3, a seguir ConF / FULL / I_O- / AI3- / CrL3 = 4mA
- para uso com retorno de sensor de pressão : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA322645/

B) Diagrama com as entradas analógicas :
Diagrama de ligação do ATV320
C) Para layout (disposição) dos bornes de controle consulte : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA323833/

D) Para mais informações de ajustes no ATV320 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA316955/

E) Para relação de FAQs sobre o ATV320 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA341234/