Como podemos ajudar você hoje?

Como atualizar o TSXWMY100 para a versão 1.9.

Problema
Como atualizar uma aplicação antiga do Web Designer para suportar a última versão firmware executável.

Linha de Produto
TSXWMY100, 140NWM10000, BMXNOE0110, BMXNOR0200

Ambiente
EcoStruxure Control Expert v14.1, Windows 10 version 1902, TSXWMY100 v1.6, WebDesigner v2.33

Resolução
Para atualizar o firmware executável no módulo TSXWMY100:
-      Double clique no arquivo de nome ‘update_WMY.bat.
FAQ000185095
-      Digite o endereço IP do módulo WMY.
-      Pressione o Enter,
-      A seguinte resposta aparecerá.
FAQ000185095
Se você atualizar firmware executável no módulo TSXWMY100 para a versão 1.9, a aplicação Web Designer no software do PC também precisa ser atualizado para a versão 1.9 antes de ser transferido ao módulo. A aplicação Web Designer no módulo será automaticamente atualizado para a última versão (i.e., 1.9) durante a atualização do firmware executável.
Em ordem de atualizar a versão da aplicação target, a atualização deve ser realizada passo a passo. O Web Designer não permite a aplicação target ser atualizada diretamente de uma versão antiga para a versão mais recente.
i.e., para atualizar a versão target de uma aplicação TSXWMY100 que está na versão 1.7, o seguinte procedimento deve ser realizado.
1) Atualizar a versão do target primeiro para a versão 1.8 seguindo os passos:
Para atualizar o target
-      Clique no nome da aplicação para realçá-la
FAQ000185095
-      Clique em Target\Upgrade Target version
FAQ000185095
-      Clique em ‘Yes’ para confirmar a atualização para a versão 1.8
FAQ000185095
-      Uma janela de progresso aparecerá
FAQ000185095
-      Depois de finalizar a atualização, uma janela de status aparecerá.
-      Clique em OK para fechar a janela.
FAQ000185095
2) Repita o procedimento anterior para atualizar o target para a versão 1.9.

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: