Como podemos ajudar você hoje?

Como iniciar o módulo Profibus TCSEGPA23F14F conectado ao M580

Problema
Como iniciar o módulo Profibus TCSEGPA23F14F
Linha de Produto
TCSEGPA23F14F, M580, M340
Ambiente
Unity Pro v13.1, Windows 10 version 1902, BMEP586040 v2.70, TCSEGPA23F14F
Resolução
Se você conectar ao módulo ‘TCSEGPA23F14F Profibus’ depois de configurar e descarregar os dados utilizando o Unity, o DTM mostrará que o módulo está parado e nenhuma opção pode ser encontrada para inicializar o módulo.
FAQ000185098
A única forma que o módulo ‘TCSEGPA23F14F Profibus’ pode ser inicializado e utilizando o bloco ‘PRM_MGT_M’.
O bloco e adicionado ao Unity durante a instalação da biblioteca DFB que é disponibilizado no CD de instalação do módulo.
FAQ000185098
Utilize os seguintes passos para adicionar o bloco a aplicação:
-      Abrir o Typer Library Browser
-      Clicar na biblioteca Profibus
FAQ000185098
-      Localizar o bloco ‘PRM_MGT_M’ e adicioná-lo a aplicação
FAQ000185098
-      Configurar os parâmetros como descrito o manual do usuário com exceção da variável MSTR_STS
FAQ000185098
O manual do usuário tem o seguinte com comentário sobre o parâmetro de entrada ‘Master_Sts’.
Essa entrada deve ser conectada a variável de status do PRM pré-definido gerenciado pelo PRM e alterado ciclicamente.
Tem sido encontrado que isso não funcionará.
Em ordem de inicializar o módulo, a entrada ‘Master_Sts’ deve apontar para a variável ‘PRM Master alias name>_inputs’ que é criado pelo DTM.
FAQ000185098
Para inicializar o módulo, toggle a entrada ‘REQ_STS’
FAQ000185098
FAQ000185098

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: