Como podemos ajudar você hoje?

Qual porta o bloco de função L9_XMIT trabalha com o Unity Momentum 171CBUnnnn.

Problema
O help do Unity não menciona qual porta o Unity Momentum 171CBUnnnn suporta para o bloco de função L9_XMIT.

Linha de Produto
EcoStruxure Control Expert, Unity Momentum



Ambiente
Unity Pro v10, 171CBU98090

Resolução
A documentação do Unity mostra o seguinte texto para o bloco XMIT, mas isso não especifica o tipo do CLP. O Unity Momentum 171CBUnnnn tem apenas duas portas Modbus.

Function Description
The L9_XMIT (transmit) function block sends Modbus messages from a master PLC to multiple slave PLCs or
sends ASCII character strings from the PLC's Modbus slave port #0, port#1, or port#2 to ASCII printers and
terminals. L9_XMIT sends these messages over telephone dial up modems, radio modems, or simply direct
connection.

O L9_XMIT funcionará com ambas as portas Modbus 1 e 2 no Unity Momentum 171CBUnnnn. Para isso funcionar, o L9_XMIT deve ser configurado para a porta 0 se você quer utilizar a porta Modbus 1 e porta 1 se você quer utilizar a porta Modbus 2.

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: