Como podemos ajudar você hoje?

O Unity retorna ‘This isn’t a valid PLC Address, or PLC is busy’ quando tenta conectar com o Modbus Plus utilizando o adaptador TSXCUSBMBP.

Problema
Tentativa de conectar ao CLP Unity retorna a mensagem de erro ‘This isn’t a valid PLC Address, or PLC is busy’ quando tenta conectar com o Modbus Plus utilizando o ‘TSXCUSBMBP Modbus Plus Adapter’.


Linha de Produto
TSXCUSBMBP Modbus Plus adapter


Ambiente
TSXCUSBMBP Modbus Plus adapter


Resolução
Tentativa de conectar ao CLP Unity utilizando o ‘TSXCUSBMBP Modbus Plus Adapter’ de um PC falha com o erro ‘This isn’t a valid PLC Address, or PLC is busy, or media is off’. Se você tentar conectar com o mesmo CLP de um computador diferente utilizando o Modbus Plus, a conexão é estabelecida.
O erro pode ocorrer se há muitos dispositivos listados para o mesmo ‘TSXCUSBMBP Modbus Plus Adapter’ na janela ‘MBX Driver Configuration’ devido desconectar e conectar repetidamente o ‘TSXCUSBMBP Modbus Plus Adapter’ ao PC. Em alguns PC’s, desconectar qualquer dispositivo USB resulta no Windows não apagar corretamente o dispositivo do Sistema operacional. Quando você conecta o dispositivo USB de volta, Windows criará uma nova instancia. (eese é um erro relacionado ao Sistema operacional Windows. Nao é um problema do produto). Se isso ocorrer com o ‘TSXCUSBMBP Modbus Plus Adapter’, isso pode causar a criação de um novo Dispositivo MBX com um novo numero de dispositivo. Porque o Unity é designado a apenas utilizar BMX Deive numero 0, qualquer tentativa de conectar ao CLP falha.
Como um teste rápido, para determinar se o cenario é a causa do problema, tente ler o CLP utilizando o MBX Demo. Se o teste falhar, utilize os seguintes passos para resolver o problema.
·        Abrir a janela ‘MBX Driver Configuration’
·        Apagar todas as instancias listadas
·        Desconectar o cabo USB do adapatador TSXCUSBMBP do PC
·        Reiniciar o PC
·        Conectar o cabo USB do adaptador TSXCUSBMBP de volta ao PC
·        Retestar

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: