Questão:
No ATS480, como sair e entrar no modo DEMO, apagar toda configuração feita anteriormente, e testar com motor pequeno
Linha de Produto:
Altivar Soft Starter ATS480
Causa:
A itemização a seguir serve como índice para localizar a orientação para sua necessidade no campo de Resolução:
Orientar o usuário como :
A) sair do modo de demonstração (DEMO)
B) apagar todas as configurações do ATS480
C) entrar no modo de configuração normal do ATS480, após seguir o item B)
D) entrar no modo DEMO, após seguir o item B)
E) entrar no modo de teste de motor pequeno, após seguir o item B)
Resolução:
Importante : antes de proceder às ligações e aos ajustes indicados abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com a dos manuais do ATS480 e da máquina acionada.
O modo DEMO é para demonstração do ATS480, não deve ser utilizado com os cabos de alimentação e motor conectados!
Os prints de tela da IHM a seguir são da opcional VW3A1111, pode-se acompanhar da mesma forma na IHM que acompanha o ATS480, a VW3A1113
A) Para sair do modo DEMO :
Acesse Main menu / 9 Device management / 9.11 Exit Demo Mode
Veja a sequência de telas a seguir :
B) Para apagar todas as configurações do ATS480 :
Atenção : caso necessite retornar parte das configurações de fábrica siga esta orientação : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000271801/
Acesse todos os parâmetros do ATS480 -> Main menu / 10 My preferences / 10.2 Parameter access / Access Level = Expert (Standard de fábrica), aperte o botão OK
Veja a sequência de telas a seguir :
Antes de confirmar "Apagar o dispositivo" esteja certo que tenha a configuração desejada do ATS480 salva ou anotada, assim como da sua configuração de cibersegurança, para retomar após esse procedimento de "ajustes iniciais" .
Ajuste a seguir Time Zone (UTC) = -03:00 (hora de Brasília), hora (formato 24hs) e data :
C) Após o procedimento do item B), selecionando '1 Go to product' , pode-se ir direto na configuração normal do ATS480 :
Na sequência, se não tiver restrições de cibersegurança, escolha a opção 'Minum Cybersec'
Ao final o ATS480 mostrará estado rdY se estiver com tensão de potência e controle presentes
Complemente os ajustes do ATS480 com esta orientação : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000271798/
D) Após o procedimento do item B), selecionando '4 Demo mode', entra-se em modo demonstração, para efetuar uma demonstração do soft starter para fins comerciais simulando uma carga e a presença da rede elétrica
Atenção : neste modo os cabos de potência de entrada e saída não devem estar conectados.
E) Após o procedimento do item B), selecionando '3 Small motor test', entra-se no modo de teste para motor pequeno
Este modo de teste pode ser feito também sem passar pelo item B) novamente se já houver executado o item C) -> Main menu / 3 Complete settings / 3.3 Motor wiring /Small Motor Test = Yes
NOTA: O teste do motor pequeno ficará inativo após um desligamento, na próxima energização a configuração inicial será exibida novamente.
Esta função pode ser usada para validar a fiação do soft starter girando um motor pequeno que é uma fração da capacidade de corrente do soft starter.
A tabela a seguir fornece a potência mínima do motor necessária para a função de teste de motor pequeno dependendo da referência ATS480.
O bom funcionamento dessa função de teste não é garantido se essas capacidades mínimas não forem seguidas:
Para apoio adicional :
Seleção do ATS480, acessórios/opcionais : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000264269/
Documentação completa do ATS480 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000247478/
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Publicado para: Schneider Electric Brasil