Como podemos ajudar você hoje?

TCSEGPA23F14F (PRM) - Configuração de Endereço IP (PRM_Gateway)

Questão:

Como configurar o endereço do módulo TCSEGPA23F14F (Profibus Remote Master - PRM) através do Modicon M580 (PRM_Gateway) ?

Linha de Produto:

TCSEGPA23F14F, M580, Control Expert

Resolução:

Para configurar o endereço IP do módulo, defina nas chaves rotatórias uma posição númerica (neste exemplo, utilizamos a posição 1):

aaaa

Configure as credenciais do MAC Address de acordo com o módulo:

ssss


Defina o endereço IP ao módulo, caso necessite conectar-se ao módulo a regra de formação do endereço IP a partir do MAC Address é dada por:

ddd

bbbb


Configure em Device Name a posição definida nas chaves rotatórias e em uma seção de programa adione uma variável do tipo T_PRM_INFO_M:

dddf


Adicione em uma sessão de programa uma estrutura similar à ilustrada a seguir (foi utilizada a linguagem FBD), que contenha o bloco de gerenciamento PRM_MGT_M e insira no pino MASTER_INFO a variável criada anteriormente.

adad


Insira também no pino MASTER_STS a varíavel estruturada de entrada criada pelo PRM_Gateway:

sds

Através de funções de atribuição (blocos MOVE na linguagem FBD), configure o endereço IP de acordo com sua topologia. Neste exemplo o PRM está conectado à porta de serviço (Service Port da CPU M580).


Realize o download de configuração para o PRM:

sdsds

Em seguida, realize a monitoração on-line no M580 e utilize o pino de RETRY do bloco (em borda de subida, por isto utilizou-se o bloco R_TRIG em linguagem FBD) para enviar o módulo para status RUN:


sdsd



Caso sua dúvida persista, nos contate!
->
https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha:
  • Documentação de produtos
  • Downloads de softwares
  • Seletor de Produto
  • Substituição e troca de produtos
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre nossos escritórios
  • Faça um orçamento
  • Onde comprar
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Denunciar uma violação de conduta
  • Acessibilidade
  • Sala de imprensa
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Vagas de emprego
  • Blog
  • Política de privacidade
  • Aviso de Cookies
  • Termos de uso
  • Change your cookie settings