Como solucionar um SCF4 (curto-circuito IGBT) em uma unidade de Altivar Process?
Problema :
Solução de problemas de um SCF4 em um inversor de Altivar Process.
Linha de produtos :
inversor de processo Altivar (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950)
Ambiente :
Todos os números de série do inversor de Altivar Process
Causa :
N/A
Resolução :
O código SCF4 é um erro de curto-circuito em IGBT
Importante : antes de proceder aos testes indicados abaixo verifique as condições de segurança pessoal, da máquina e do local de operação, complementando com as orientações dos manuais do ATV630/ATV650 , ATV930/ATV950
Causa:
Durante a rotina de inicialização, todos os IGBTs são verificados quanto a curto-circuito. Este erro indica que um resultado de teste incorreto (curto-circuito ou interrupção) foi detectado em pelo menos um módulo IGBT.
Soluções:
- Verifique o motor e o cabo para possível curto-circuito, fase a fase ou fase a terra.
- Se a unidade for reiniciada após um ciclo de energia, execute o Teste de Diagnóstico
- [Diagnóstico] >> [Diagnóstico]
- [Diag. IGBT c/ motor] se o motor estiver conectado ao inversor
- [Diag. IGBT s/ motor] se o motor não estiver conectado ao inversor
- [Diagnóstico] >> [Diagnóstico]
- Se o teste detectar um curto-circuito em um IGBT, com o motor conectado, desconecte-o e teste novamente. Se o problema persistir mesmo sem o motor conectado, pode ser necessário substituí-lo.
- Siga os passos deste FAQ para testar os IGBTs: https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000276242/
- Se o teste for aprovado (sem IGBT em curto):
- Verifique as conexões do motor
- Reduzir a frequência de comutação
- Execute a unidade sem motor conectado e OPL desligado
- Para desabilitar a perda de fase de saída:
- [Ajustes] [Gerenc. alarm/falha] [Perda fase saída]
- Para desabilitar a perda de fase de saída:
- Verifique Ctt: Tipo de controle do motor em [Ajustes] [Parâmetros do motor] e altere para U/F VC Standard
- Certifique-se de alterar as configurações novamente após a conclusão do teste.
Às vezes, o erro também pode ocorrer quando a alimentação de linha é conectada aos terminais do motor. Certifique-se de conectar a alimentação de linha a L1, L2 e L3.
Para apoio adicional :
Se as orientações acima foram seguidas e houver conclusão de dano no inversor, envie o inversor para avaliação e reparo.
Rede de assistência técnica autorizada : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000207564/
Envio do inversor para avaliação ou reparo diretamente pela Schneider : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000222159/
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat