O que significa "Connection in progress" nos drives ATV630/ATV930 e como resolver?
Questão:
Exibição da mensagem "Connection in progress" ao iniciar os drives ATV630/ATV930.
Linha de Produto:
Inversores de frequência da linha Altivar Process ATV930 e ATV630
Causa:
Ao inicializar o inversor, a IHM congela com a mensagem "Connection in progress"
Importante: antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com os manuais do inversor e da máquina acionada.
Solução :
Este problema indica que a IHM está recebendo energia do drive, mas não está se comunicando com ele.
Isso quase sempre indica que as configurações de comunicação da porta não estão mais nos valores padrão de fabrica.
- Se a conexão com o SoMove ou com o servidor web estiver disponível, verifique a taxa de transmissão e o formato do Modbus HMI. O teclado está configurado para 19200 baud e requer 8 bits, paridade par e 1 bit de parada.
- As alterações nas configurações de comunicação só entram em vigor após a reinicialização, portanto, pode ser necessário desligar e ligar o inversor.
- Se a IHM estiver montado remotamente na porta do painel e conectado à porta HMI na parte frontal do inversor, mova o cabo de conexão para a porta de rede Modbus, pois (como mostrado acima) as configurações padrão são compatíveis. Se a IHM se comunicar, acesse o Menu 6: Comunicação e defina a taxa de transmissão Modbus HMI para 19200 e o formato para 8E1. Após reiniciar o inversor, reconecte a IHM à porta original.
- Se você já confirmou que a taxa de transmissão e o formato estão configurados corretamente e que o inversor foi reiniciado, tente usar uma IHM que você sabe que funciona se tiver disponível.
- Certifique-se de que não haja queda de tensão de controle ou problemas de aterramento.
Se os problemas persistirem, a unidade pode precisar de reparo ou peças de substituição; nesse caso, entre em contato com o Suporte Técnico para obter mais assistência.
Para acessar manuais e outras documentações sobre o ALTIVAR 630 e 930 consulte:
Manuais, catálogo, software, download de arquivos do Altivar 630 - Altivar Process ATV600 (ATV630 - ATV650)
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA316897/
Manuais, catálogo, software, download de arquivos do Altivar 930 - Altivar Process ATV900 (ATV930 - ATV950)
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA303310/
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296391/