Como podemos ajudar você hoje?

Configuração do IFM: Automática (auto-sensorização) e Personalizada (manualmente)

Questão:
Como desativar a opção de deteção Auto-Speed e definir os parâmetros da rede de comunicação Modbus com o software EcoStruxure Power Commission (EPC).

Linha de Produtos:
Disjuntores

Ambiente:
Breaker Digital Systems IFM

Resolução:

Descrição Geral
Duas configurações da interface IFM estão disponíveis:

  • Configuração automática (Auto-Speed sensing ON, configuração de fábrica): quando conectada à rede Modbus, a interface IFM detecta automaticamente os parâmetros da rede.
  • Configuração personalizada (Auto-Speed sensing OFF): os parâmetros da rede podem ser personalizados usando o software EPC. Ver vídeo incorporado (o objetivo do vídeo é mostrar onde encontrar o ecrã de configuração do IFM dentro do EPC).


Configuração automática
O endereço do escravo Modbus é definido pelos dois interruptores rotativos de endereço no painel frontal da interface IFM. Quando ligada à rede de linha série Modbus, a interface IFM detecta automaticamente a velocidade e a paridade da rede. O algoritmo de deteção Auto-Speed testa as taxas de Baud e paridades disponíveis e detecta automaticamente os parâmetros da rede de comunicação Modbus. O mestre Modbus deve enviar pelo menos 25 quadros na rede Modbus para permitir que o algoritmo de deteção de velocidade automática funcione. O formato de transmissão é binário com um bit de arranque, oito bits de dados, um bit de paragem em caso de paridade par ou ímpar e dois bits de paragem em caso de ausência de paridade.

Se o algoritmo de deteção da velocidade automática não detetar os parâmetros da rede, recomenda-se que siga este procedimento:

  1. Configurar a interface IFM para o endereço Modbus 1.
  2. Enviar um pedido de leitura de múltiplos registos (código de função 0x03) ao escravo 1, em qualquer endereço e para qualquer número de registos.
  3. Enviar este pedido pelo menos 25 vezes.

NOTA: Se a velocidade ou a paridade da rede forem alteradas após a interface IFM ter detectado automaticamente estas definições, a interface IFM deve ser reiniciada (desligar/ligar) para detetar os novos parâmetros de rede.


Configuração personalizada
O endereço do escravo Modbus é definido pelos dois interruptores rotativos de endereço no painel frontal da interface IFM.
Desativar a opção de deteção Auto-Speed e definir os seguintes parâmetros de rede de comunicação Modbus com o software EcoStruxure Power Commission (EPC) (ver vídeo incorporado, o objetivo do vídeo é mostrar onde encontrar o ecrã de configuração do IFM dentro do EPC):

  • Taxa de baud: 4800, 9600, 19200 e 38400 Baud.
  • Paridade: par, ímpar e nenhuma (é possível selecionar um bit de paragem ou dois bits de paragem no caso de não haver paridade).

NOTA: Não é possível alterar o endereço Modbus ou o estado da almofada de bloqueio com o software EPC.

O vídeo seguinte demonstra a desativação da opção de deteção Auto-Speed e a configuração dos parâmetros da rede Modbus no Módulo de Interface Modbus (IFM, STRV00210) através do software Ecoreach (o objetivo do vídeo é mostrar onde encontrar o ecrã de configuração do IFM dentro do EPC) A palavra-passe predefinida apresentada no vídeo é 0000:

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Produto:
Conheça mais
Produto:
  • Documentação de produtos
  • Downloads de softwares
  • Seletor de Produto
  • Substituição e troca de produtos
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre nossos escritórios
  • Faça um orçamento
  • Onde comprar
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Denunciar uma violação de conduta
  • Acessibilidade
  • Sala de imprensa
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Vagas de emprego
  • Blog
  • Política de privacidade
  • Aviso de Cookies
  • Termos de uso
  • Change your cookie settings