Como podemos ajudar você hoje?

Qual é o Nível de Desempenho (PL) e o Nível de Integridade de Segurança (SIL) alcançado pela função de Parada de Emergência (E-STOP) do Harmony eXLhoist e quais os requisitos de fiação?

Questão:
Qual é o Nível de Desempenho (PL) e o Nível de Integridade de Segurança (SIL) alcançado pela função de Parada de Emergência (E-STOP) do Harmony eXLhoist e quais os requisitos de fiação? (Certificação de segurança eXLhoist, E-STOP SIL3, PL e).
Linha de Produto:
Harmony® eXLhoist - Controle remoto de rádio industrial sem fio. O sistema está em conformidade com as normas EN ISO 13849-1 e IEC 61508, que definem a segurança funcional.
Ambiente:
As capacidades de segurança (SIL e PL) dependem da fiação implementada entre a Estação Base e o circuito de controle da máquina (E-STOP RESET).
Causa:
Necessidade de determinar e configurar o nível máximo de segurança (SIL e PL) para a função de Parada de Emergência sem fio, conforme exigido pelas diretrizes de máquinas (por exemplo, 2006/42/EC).
Resolução:
A capacidade de segurança da função E-STOP do Harmony eXLhoist é determinada pela fiação do ciclo de retorno, conforme resumido na tabela de confiabilidade:
1. E-STOP com o Nível Máximo de Segurança (SIL3 / PL e):
Critério
Nível de Segurança Alcançado
SIL (IEC 61508)
SIL3 (Capacidade)
PL (EN ISO 13849)
PL e (Nível de Desempenho)
Categoria de Segurança (EN ISO 13849)
Categoria 4
Requisitos para SIL3 / PL e:
• É obrigatório o uso do ciclo de retorno de contato auxiliar.
• A fiação deve ser feita com o contato auxiliar do contator principal conectado entre os terminais S2_S3 e IN0 da Estação Base.
• A Estação Base (receptor) realiza um diagnóstico automático no terminal IN0 utilizando o terminal S2_S3 (12 V pulsados) para justificar a Categoria de Segurança 4.
• A E-STOP deve ser testada funcionalmente pelo menos uma vez por mês.
2. E-STOP Padrão (Sem ciclo de retorno de contato auxiliar):
Critério
Nível de Segurança Alcançado
SIL (IEC 61508)
SIL2 (Capacidade)
PL (EN ISO 13849)
PL d (Nível de Desempenho)
Categoria de Segurança (EN ISO 13849)
Categoria 3
Informações Adicionais:
• A função E-STOP padrão do eXLhoist está limitada à categoria de parada 0.
• A manifestação indesejada da função E-STOP é a não execução de sua ativação

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296391/

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha:
  • Documentação de produtos
  • Downloads de softwares
  • Seletor de Produto
  • Substituição e troca de produtos
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre nossos escritórios
  • Faça um orçamento
  • Onde comprar
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Denunciar uma violação de conduta
  • Acessibilidade
  • Sala de imprensa
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Vagas de emprego
  • Blog
  • Política de privacidade
  • Aviso de Cookies
  • Termos de uso
  • Change your cookie settings