Questão:
Quais são os passos necessários para configurar os endereços IP fixos no PC antes de atualizar o firmware de um controlador TeSys T LTMR com protocolo Ethernet TCP/IP ou Ethernet IP? (Configuração de conexão Ethernet e serial para TeSys Programmer)
Linha de Produto:
Controladores de Gerenciamento de Motores TeSys T LTMR: Ethernet TCP/IP e Ethernet IP. Softwares: TeSys Programmer, SoMove.
Ambiente:
Controladores LTMR que utilizam comunicação Ethernet TCP/IP ou Ethernet IP. O procedimento exige que o PC tenha instalado o SoMove v2.6 ou superior e a TeSys DTM Library v2.10.0 ou superior.
Causa:
O processo de atualização do firmware de um LTMR Ethernet envolve duas etapas de endereçamento: na primeira etapa, o LTMR usa seu endereço IP padrão e, na segunda etapa, usa o endereço 192.168.16.1. Para que a comunicação e o processo de programação sejam concluídos com sucesso, é mandatório definir no PC endereços IP fixos compatíveis para esses dois estágios (o PC e o TeSys T devem estar na mesma sub-rede Ethernet).
Resolução:
1. Estabelecer Conexões Físicas:
• Estabeleça uma ligação serial: porta USB do PC para a porta “LTME/HMI” do LTMR usando o cabo TCSMCNAM3M002P.
• Estabeleça uma ligação Ethernet: porta Ethernet do PC para qualquer uma das portas Ethernet do LTMR usando um cabo Ethernet Cat5.
2. Preparar o PC: Conexão USB para Serial:
• Baixe e instale “SoMove v2.6” ou superior e “TeSys DTM Library v2.10.0” ou superior.
• Identifique a porta COM usada pelo cabo TCSMCNAM3M002P no "Gerenciador de Dispositivos" (ex: COM12).
3. Preparar o PC: Configuração de Endereço IP Fixo (Ethernet):
• Você deve configurar um endereço IP fixo no seu PC.
• Conecte o cabo Ethernet.
• Procure por “Network and Sharing” (Rede e Compartilhamento) no menu Iniciar do PC para configurar os endereços IP fixos compatíveis.
4. Usando a Ferramenta TeSys Programmer (Conexão Ethernet):
• Abra o TeSys Programmer.
• Selecione a porta COM e conecte-se ao LTMR via USB.
• Uma vez que a conexão USB é estabelecida, o Programmer importará o “IP Address” padrão e as informações do dispositivo.
• Clique no botão “Connect” ao lado do endereço IP para conectar-se ao dispositivo através da Porta Ethernet.
• Após a conexão bem-sucedida via porta Ethernet, o botão indicará “Disconnect”.
• Prossiga com a seleção do pacote de firmware e clique em “Update”.
Nota sobre Segurança: Fechar todos os outros programas, não interromper a energia do dispositivo e remover todos os outros cabos de rede (exceto as conexões diretas ao PC) são instruções críticas para evitar o RISCO DE CORRUPÇÃO DE FIRMWARE
Publicado para: Schneider Electric Brasil