Como podemos ajudar você hoje?

Como selecionar o modo de reinicialização (RESET) Automático ou Manual nas fontes de alimentação Phaseo ABL-7RP, ABL-7UPS e ABL8 Universal após a ocorrência de curtos-circuitos ou sobrecargas?

Questão:
Como selecionar o modo de reinicialização (RESET) Automático ou Manual nas fontes de alimentação Phaseo ABL-7RP, ABL-7UPS e ABL8 Universal após a ocorrência de curtos-circuitos ou sobrecargas?
Linha de Produto:
Fontes Chaveadas Phaseo ABL-7RP (Gama Universal), ABL-7UPS (Gama Universal Processo), ABL8RPS/RPM/WPS (Gama Universal).
Ambiente:
Fontes reguladas chaveadas da linha Phaseo que oferecem proteção contra sobrecarga e curto-circuito com modos de rearme selecionáveis.
Causa:
Em caso de sobrecarga ou curto-circuito, a proteção integrada na fonte é ativada para proteger o equipamento, cortando o fornecimento de corrente e impedindo que a tensão de saída caia abaixo de 19 V (para a gama Optimum, por exemplo). É necessário definir a forma como o sistema deve tentar retomar a operação após a eliminação da falha.
Resolução:
Fontes como ABL-7RP e ABL-7UPS (com filtro PFC) e as modernas ABL8RPS/RPM/WPS (gama Universal) permitem dois modos de operação para lidar com falhas de sobrecarga e curto-circuito:
1. Modo "AUTO" (Rearme Automático):
◦ Este modo proporciona o reinício automático da fonte de alimentação assim que a falha (sobrecarga ou curto-circuito) é eliminada.
◦ Prioriza a corrente, permitindo o troubleshooting ou garantindo a continuidade do serviço até a chegada da equipe de manutenção (Gama Universal).
◦ Fontes ABL-7CEM e ABL8MEM (gama Modular) possuem reativação automática permanente.
2. Modo "MANU" (Rearme Manual):
◦ Este modo requer o rearme manual da fonte de alimentação para que ela reinicie.
◦ O rearme é efetuado através do desligamento da alimentação principal (da rede) da fonte.
◦ Alternativamente, em módulos como ABL8PRP24100 (Módulo de Proteção Seletiva), o rearme pode ser feito manualmente através de um botão de pressão (pushbutton) no painel frontal ou automaticamente (se configurado)
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha:
  • Documentação de produtos
  • Downloads de softwares
  • Seletor de Produto
  • Substituição e troca de produtos
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre nossos escritórios
  • Faça um orçamento
  • Onde comprar
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Denunciar uma violação de conduta
  • Acessibilidade
  • Sala de imprensa
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Vagas de emprego
  • Blog
  • Política de privacidade
  • Aviso de Cookies
  • Termos de uso
  • Change your cookie settings