Contatores TeSys Deca Advanced e TeSys Giga em Motores de Alta Eficiência (IE3 e IE4)
Questão:
Qual é a adequação técnica e a robustez dos contatores TeSys Deca Advanced e TeSys Giga para a manobra de motores de alta eficiência (padrões IE3 e IE4)?
Linha de Produto:
Contatores da linha TeSys Deca Advanced e TeSys Giga
Ambiente:
Aplicações com motores de alta eficiência (IE3 e IE4)
Causa:
A tendência industrial global é a adoção de motores de alta eficiência (IE3 e IE4) para otimizar o consumo de energia e promover a sustentabilidade. No entanto, esses motores apresentam um desafio específico para os dispositivos de manobra:
- Corrente de Inrush Elevada: Motores IE3 e IE4 são caracterizados por uma elevada corrente de inrush inicial (corrente de partida), que é o pico de corrente momentâneo que ocorre no instante do fechamento do contator.
- Risco de Degradação: Este pico de corrente submete os contatos do dispositivo a um alto estresse térmico e eletrodinâmico. Contatores não otimizados podem sofrer degradação ou desgaste acelerado de seus contatos devido a essa alta energia inicial.
Resolução:
Sim, os contatores das linhas TeSys Deca Advanced e TeSys Giga são projetados especificamente para serem totalmente compatíveis e ideais para aplicações com motores de alta eficiência (IE3 e IE4).
Essa adequação é garantida por características técnicas superiores:
- Alta Capacidade de Manobra (Making Capacity): Ambas as linhas de contatores possuem uma capacidade de manobra (making capacity) elevada. Essa capacidade robusta permite que o contator absorva e suporte a corrente de inrush inicial dos motores IE3 e IE4 sem sofrer degradação dos contatos principais.
- Robustez e Vida Útil Prolongada: A capacidade de gerenciar o alto pico de corrente reduz o desgaste mecânico e elétrico do contator, resultando em uma extensão significativa da vida útil operacional e diminuindo a necessidade de substituições ou manutenções frequentes.
- Tecnologia Inovadora: As linhas TeSys Deca Advanced e TeSys Giga utilizam bobinas eletronicamente controladas, que oferecem maior robustez operacional e se alinham com a gestão de cargas modernas, garantindo um desempenho confiável em ambientes industriais exigentes.
Ao utilizar esses contatores, a infraestrutura elétrica está preparada para acomodar os avanços tecnológicos dos motores IE3/IE4, assegurando que o potencial de economia de energia e redução de custos operacionais proporcionado pelos motores seja totalmente realizado.
Para mais informações consultar a página 9 do catálogo no link abaixo
Catálogo Tesys
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat