Eficiência Energética e Vida Útil com Bobinas Eletrônicas nos Contatores Tesys Deca
Questão:
Qual é o impacto direto da tecnologia de bobina eletronicamente controlada (presente nos contatores TeSys Deca Advanced e TeSys Giga) na eficiência energética e na vida útil do dispositivo?
Linha de Produto:
Contatores da linha TeSys Deca Advanced e TeSys Giga
Ambiente:
Todas as aplicações de contatores
Causa:
Em contatores eletromagnéticos tradicionais, a bobina consome uma quantidade significativa de energia tanto para o fechamento (pick-up) quanto para a retenção (holding) dos contatos. Este consumo gera dois problemas principais:
- Perda de Energia e Custo Operacional: O consumo constante e elevado da bobina contribui para as perdas de energia total do painel de controle.
- Geração Excessiva de Calor: O calor gerado pela bobina tradicional (perdas por efeito Joule) eleva a temperatura interna do contator e do painel, o que acelera o desgaste dos componentes internos e pode exigir sistemas de ventilação ou refrigeração adicionais.
Resolução:
O design de bobina eletrônica soluciona esses problemas de forma eficaz, otimizando o consumo e, consequentemente, prolongando a vida útil:
- Otimização do Consumo de Energia (Redução de Perdas):
- A tecnologia eletrônica gerencia o perfil de potência da bobina. Ela aplica a energia total necessária apenas durante o momento inicial de acionamento (fechamento dos contatos).
- Uma vez que os contatos estão fechados, o circuito eletrônico reduz drasticamente a potência de retenção da bobina.
- Impacto na Eficiência: Esta otimização resulta em uma redução de até 80% no consumo de energia da bobina em regime contínuo (retenção), diminuindo as perdas elétricas e contribuindo diretamente para a sustentabilidade e redução dos custos operacionais do sistema.
- Minimização da Geração de Calor e Extensão da Vida Útil:
- A redução substancial no consumo de energia (potência) é diretamente proporcional à diminuição na geração de calor.
- Impacto na Durabilidade: A menor carga térmica a que o contator é submetido prolonga a vida útil elétrica e mecânica de todos os seus componentes, especialmente a própria bobina e os materiais isolantes.
- Isso permite que o contator opere de forma mais confiável em temperaturas ambiente elevadas e reduz o estresse térmico em outros componentes dentro do painel.
Para mais informações consultar as páginas 5 e 6 do catálogo abaixo
Catálogo Tesys
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat