Como podemos ajudar você hoje?

Contribuição do TeSys Giga para a Manutenção Preditiva

Questão:
De que maneira o contator TeSys Giga se integra à estratégia de Manutenção Preditiva (PdM), auxiliando na prevenção de falhas e na otimização do ciclo de vida operacional dos sistemas?

Linha de Produto:
TeSys Giga

Ambiente:
Manutenção de máquinas e sistemas (Prevenção de quebra)

Causa:
Tradicionalmente, a gestão de ativos industriais baseia-se em:

  • Manutenção Corretiva (Quebra): Aguardar a falha do componente para substituí-lo, resultando em tempo de inatividade (downtime) não planejado e custos de reparo elevados.
  • Manutenção Preventiva por Tempo: Substituir componentes em intervalos fixos, o que pode levar à substituição prematura de equipamentos que ainda estão em boas condições.

A causa para a manutenção corretiva é a falta de monitoramento em tempo real do desgaste elétrico e mecânico dos contatos, que são o ponto mais crítico do contator.

Resolução:
O contator TeSys Giga transforma o gerenciamento da manutenção ao incorporar funcionalidades de diagnóstico inteligentes que permitem a transição para a Manutenção Preditiva.

  1. Função de Diagnóstico de Desgaste Embutida (Built-in Diagnostics):
    • O TeSys Giga é equipado com um sistema de diagnóstico interno que monitora ativamente e continuamente o estado real dos contatos principais.
    • Ele rastreia e analisa os fatores que contribuem para o desgaste, como o número de manobras e, crucialmente, a magnitude das correntes de interrupção, calculando o consumo da vida útil remanescente do contato.
  2. Indicação Visual (LED Status Indicator):
    • O resultado desse monitoramento é comunicado de forma clara e imediata via indicadores LED no próprio dispositivo.
    • Esses LEDs fornecem um status visual do desgaste dos contatos, alertando a equipe de manutenção antes que o limite crítico de desgaste seja atingido.
  3. Facilidade de Substituição (Módulos Plug and Play):
    • Uma vez que o sistema indica a necessidade de intervenção (preditiva), a manutenção se torna rápida e eficiente, pois o TeSys Giga utiliza módulos de comutação (power poles) Plug and Play (Conecte e Use).
    • Isso permite a substituição rápida e fácil do módulo desgastado sem a necessidade de desconectar toda a fiação de força, minimizando o tempo de inatividade.

Conclusão: Ao fornecer dados precisos sobre o desgaste dos contatos, o TeSys Giga elimina a dependência da manutenção corretiva, permitindo que as equipes planejem a substituição de componentes (manutenção preditiva) para o momento mais oportuno, garantindo a máxima continuidade de serviço e a otimização do ciclo de vida dos ativos.

Para mais informações consultar a página 8 do catálogo abaixo

Catálogo Tesys


Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Produto:
Conheça mais
Produto:
  • Documentação de produtos
  • Downloads de softwares
  • Seletor de Produto
  • Substituição e troca de produtos
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre nossos escritórios
  • Faça um orçamento
  • Onde comprar
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Denunciar uma violação de conduta
  • Acessibilidade
  • Sala de imprensa
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Vagas de emprego
  • Blog
  • Política de privacidade
  • Aviso de Cookies
  • Termos de uso
  • Change your cookie settings