TeSys island: O que significa um "Evento Menor" ou "Evento Principal"? O que é modo degradado?
Questão: O que significa um "Evento Menor"? O que significa um "Evento Principal"? O que é modo degradado?
Linha de Produtos: TeSys island
Ambiente: Diagnóstico
Solução: O TeSys island monitora continuamente seu estado operacional. Quando uma falha é detectada, ele entra em um de dois estados de diagnóstico críticos: Evento Menor ou Evento Principal.
Linha de Produtos: TeSys island
Ambiente: Diagnóstico
Solução: O TeSys island monitora continuamente seu estado operacional. Quando uma falha é detectada, ele entra em um de dois estados de diagnóstico críticos: Evento Menor ou Evento Principal.
1. O que significa um "Evento Menor"?
Um Evento Menor (Minor Event) é uma falha do sistema que é recuperável. Embora cause um alerta, o sistema mantém a comunicação de rede ativa.
| Característica | Descrição e Ação |
| Sintoma Visual | O LED MS (COM 0) do acoplador de barramento (interface de rede) pisca em vermelho. |
| Causa/Diagnóstico | Geralmente, é um erro de configuração ou uma condição instável. |
| Exemplos | • Tensão de controle instável ou acima de 120% (mas não por mais de 2 segundos consecutivos). • Incompatibilidade entre os módulos instalados e a configuração (arquivo de contexto). • Número excessivo de módulos físicos (o máximo permitido é 21). • Ausência de módulos na ilha. • Comando de Desligar Ilha ( Switch Off Island) emitido.• Corrupção de arquivos de configuração (ex: arquivo de resumo, contexto ou configurações do avatar). |
| Comportamento do Sistema | A comunicação com a rede de campo e a porta de serviço permanece ativa. No entanto, todos os módulos de potência (partidas) e módulos de E/S são desenergizados e entram em modo fallback. Apenas o Avatar do Sistema permanece ativado. |
| Ação Corretiva | Para sair de um Evento Menor (se não for auto-recuperável), é necessário um comando de Reinicialização do Sistema ( System Reset), Reinício (Restart) ou um Ciclo de Energia de Controle (Control Power Cycle). O comando de reinicialização pode ser emitido via OMT, DTM ou PLC. |
Exemplo de Recuperação (OMT):
Após resolver a causa da falha (ex: remover um módulo excedente), você pode usar o Painel de Controle da OMT e clicar em Reinicializar sistema (
Reset System) para tentar restaurar a operação.2. O que significa um "Evento Principal"?
Um Evento Principal (Major Event) é uma falha crítica e não recuperável. Esta falha indica um problema grave que exige o desligamento completo da energia de controle para ser resolvido.
| Característica | Descrição e Ação |
| Sintoma Visual | O LED MS (COM 0) do acoplador de barramento acende em vermelho estático. |
| Causa/Diagnóstico | Falha interna grave ou problema de alimentação de energia que compromete a integridade do sistema. |
| Exemplos | • Tensão de controle excedendo 150% por qualquer duração permitida. • Tensão de controle excedendo 120% por 2 segundos consecutivos. • Evento interno do dispositivo de interface de rede (acoplador de barramento). • Evento interno do dispositivo (em módulos). |
| Comportamento do Sistema | A comunicação com a rede de campo e a porta de serviço NÃO são ativadas. Nenhum avatar é ativado, incluindo o Avatar do Sistema. Todos os módulos de potência e E/S ficam no estado Off (desenergizados). |
| Ação Corretiva | É obrigatório um Ciclo de Energia de Controle (desligar e ligar a alimentação 24 Vdc para o acoplador de barramento) para sair do estado de Evento Principal. Se o problema persistir após o ciclo de energia, o dispositivo pode precisar ser substituído. |
3. Modo Degradado (Degraded Mode)
Este modo é ativado quando há perda de comunicação com o controlador (PLC), mas o TeSys island permanece energizado e em estado Operacional.
• Comportamento: As portas de rede e serviço permanecem ativas. Os avatares entram no estado Degradado. Avatares com controle local configurado são acionados por entradas locais, enquanto todos os outros entram em modo Fallback.
• Recuperação: A recuperação pode ser automática (se a opção estiver habilitada no DTM) ou exigir um comando de Reinicialização do Sistema ou um Ciclo de Energia, se a recuperação automática não estiver ativada.
Caso sua dúvida persista, entre em contato conosco! → https://www.se.com/br/chat
Publicado para: Schneider Electric Brasil
Ativo
Ativo