Questão: Como substituir um módulo defeituoso no TeSys island?
Linha de Produtos: TeSys island
Ambiente: Manutenção Corretiva
Solução: O procedimento é focado em segurança elétrica e na verificação funcional do novo módulo. O módulo de reposição deve ter a mesma referência comercial que o dispositivo original.
Linha de Produtos: TeSys island
Ambiente: Manutenção Corretiva
Solução: O procedimento é focado em segurança elétrica e na verificação funcional do novo módulo. O módulo de reposição deve ter a mesma referência comercial que o dispositivo original.
| Passo | Ação | Detalhes Cruciais |
| 1 | Desligue Toda a Energia (PERIGO) | Desconecte toda a energia que alimenta a ilha antes de trabalhar no equipamento,. (Risco de Choque Elétrico, Explosão ou Arco Voltaico). |
| 2 | Remova o Módulo Antigo | Retire o módulo existente do trilho DIN. |
| 3 | Instale o Módulo Substituto | Instale o novo módulo no trilho DIN, seguindo as instruções de montagem. |
| 4 | Aplique Energia de Controle (24 Vcc) | Aplique somente a energia de controle (24 Vcc) na ilha. Não aplique a energia da rede elétrica neste momento. |
| 5 | Verifique no Modo de Teste | Use o Modo de Teste (via DTM ou OMT) para verificar se o dispositivo está operando corretamente. |
| 6 | Aplique a Energia da Rede Elétrica | Aplique a energia da rede elétrica. Observe os LEDs até que fiquem verdes estáticos, indicando que a ilha entrou no estado operacional. O processo de inicialização leva cerca de dois minutos. |
Que tipo de módulos posso substituir seguindo este procedimento?
Este procedimento se aplica à maioria dos módulos, excluindo a Interface de Rede (Bus Coupler), que tem um procedimento de substituição diferente.
Os módulos incluem:
• Partidas Padrão e Partidas SIL.
• Módulos de Interface de Potência (PIMs).
• Módulos de Interface SIL (SIM) e Módulos de Interface de Tensão (VIM).
• Módulos de E/S Digital e E/S Analógica.
Caso sua dúvida persista, entre em contato conosco! → https://www.se.com/br/chat
Caso sua dúvida persista, entre em contato conosco! → https://www.se.com/br/chat