Como podemos ajudar você hoje?

Qual a vida útil esperada da minha bateria VRLA para UPS da APC?

Problema:
Qual a vida útil esperada da minha bateria VRLA para UPS da APC?

Linha de produtos:
Todos os modelos de UPS

Ambiente:
Todos os modelos de UPS trifásicos e monofásicos

Causa / Resolução:
A maioria das baterias APC deve durar de três a cinco anos. Existem muitos fatores que afetam a vida útil da bateria, incluindo o ambiente e o número de descargas. Abaixo estão algumas diretrizes para garantir a vida útil ideal:


1. Temperatura de funcionamento: A temperatura ideal de operação para uma bateria de chumbo-ácido é de 20 a 25 °C (68 a 77 °F). Temperaturas elevadas reduzem a vida útil. Como regra geral, a cada aumento de 8 °C (15 °F) na temperatura, a vida útil da bateria é reduzida pela metade. Uma bateria que duraria 4 anos a 25 °C (77 °F) terá uma vida útil de apenas 2 anos se operada a 33 °C (95 °F). Lembre-se de que a temperatura da bateria dentro do seu nobreak será sempre mais alta do que a temperatura ambiente do local onde o nobreak está instalado.

2. Calibração da Bateria e Descarga Profunda: Realize calibrações de autonomia no seu nobreak apenas uma ou duas vezes por ano, se necessário. Alguns clientes desejam verificar seus sistemas para garantir que a autonomia seja suficiente. No entanto, realizar essas calibrações com frequência pode diminuir significativamente a vida útil da sua bateria APC. Também é importante lembrar que um nobreak não foi projetado para descargas profundas constantes. Não recomendamos o uso do seu APC Smart-UPS/Back-UPS como fonte de alimentação portátil que seja repetidamente descarregada/recarregada (como em um carrinho de equipamentos portáteis). Essas unidades são projetadas para uso emergencial durante quedas de energia inesperadas ou interrupções momentâneas de energia.

3. Armazenamento: Não armazene baterias APC por longos períodos. Baterias/unidades novas devem ser armazenadas por no máximo 6 meses a partir da data da compra, pois são enviadas da fábrica com aproximadamente 80% de carga. Após esse período, a bateria deve ser usada, caso contrário, perderá grande parte de sua carga. Não é aconselhável armazenar baterias que já foram utilizadas. O armazenamento prolongado sem recarga periódica pode resultar em redução da vida útil e desempenho irregular da bateria.


A temperatura também desempenha um papel importante na degradação da bateria durante o armazenamento:

  • Se a temperatura ambiente durante o armazenamento for de -15°C a +30°C (+5°F a +86°F), realize um ciclo completo de recarga pelo menos a cada seis meses.
  • Em ambientes onde a temperatura ambiente varia de +30°C a +45°C (+86°F a +113°F), realize um ciclo completo de recarga pelo menos a cada três meses.


4. Carga: Conforme a carga no seu UPS aumenta, o tempo de autonomia diminui. Não é recomendável que a carga exceda 80% da capacidade nominal do UPS. Em caso de falha de energia, um UPS carregado com capacidade máxima descarregará a bateria muito rapidamente, podendo reduzir significativamente sua vida útil.

5. Reação química da bateria: À medida que a bateria VRLA (AGM) envelhece, ocorre uma reação química chamada "sulfatação".
Isso pode levar aos seguintes efeitos:

  • Tempo de carga mais longo do que o normal
  • Acúmulo excessivo de calor que leva à ebulição.
  • Tempos de funcionamento mais curtos entre cargas
  • Vida útil da bateria drasticamente reduzida

6. Substituição da bateria: Como as baterias VRLA têm uma vida útil de cinco (5) anos, é sempre recomendável substituir a bateria do UPS no máximo após cinco (5) anos para evitar o risco de possível emissão de gás sulfeto de hidrogênio.

7. Melhorias de firmware: Para as Smart-UPS monofásicas selecionadas, recomenda-se também a atualização do firmware da UPS para a versão mais recente, para garantir que todas as melhorias relacionadas com a bateria estão disponíveis no sistema UPS. Consulte FA164737 para atualizar o firmware da UPS para modelos Smart-UPS monofásicos compatíveis.

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Utilize nossas ferramentas digitais! -> https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296391/

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Categoria:
Conheça mais
Categoria: