Como podemos ajudar você hoje?

NetBotz | Como Configurar E-mail, Detecção de Movimento e Visualização de Gravações

Questão:

Como configurar servidor de e-mail, detecção de movimento e visualizar gravações/clipes no NetBotz.

Linha de Produto:

NetBotz – modelos compatíveis com câmeras e funções de notificação (ex.: 300, 400, 500, 700, 750, 755).

Ambiente:

Aplica-se à interface Web do NetBotz para fins de configuração de alertas, clips, imagens e captura de eventos.

Causa:

Necessidade de habilitar notificações automáticas por e-mail, detecção de movimento e acesso às gravações dos eventos do sistema.

Resolução:

Este documento apresenta a configuração completa do servidor de e-mail, das políticas de detecção de movimento e do acesso às gravações/clipes capturados pelo NetBotz.

1. Configuração do Servidor de E-mail

Para que o NetBotz envie alertas por e-mail:

  1. Acesse a interface Web:
  2. https://<IP_do_NetBotz>/
  3. Vá em Settings → Configure an Email Server.
  4. Preencha os campos:
    • SMTP Server/Host (ex.: smtp.suaempresa.com)
    • Porta
    • Security (TLS/SSL ou conforme política da empresa)
    • Authentication (usuário e senha, se necessário)
    • From Address (ex.: netbotz@empresa.com)
  5. Utilize a opção Test Email para validar o envio.
  6. Clique em Save e confirme se o e-mail de teste foi recebido.

2. Configuração da Detecção de Movimento

Para que o sistema envie alertas com imagens ou clipes quando houver movimento capturado pela câmera:

Configurar política de alarme

  1. Vá em Settings → Configure Alarms ou
    Settings → Configure Notification Policies.
  2. Crie uma nova Policy ou edite uma existente relacionada a Motion Detection.
  3. Em Action, selecione:
    • Send Email
    • Marque a opção para anexar imagens ou clipes.

Ativar Clip Capture (pré/pós-evento)

  1. Vá em Alarms → Clip Capture (ou diretamente nas configurações da câmera).
  2. Configure os tempos de:
    • Pré-evento
    • Pós-evento

Ajustar sensibilidade e zonas de detecção

  1. Vá em Devices → Camera (ou Configure the Camera Pod Settings).
  2. Ajuste:
    • Motion Sensitivity
    • Motion Masking (áreas para ignorar)

Testar

  1. Gere movimento em frente à câmera.
  2. Verifique se o e-mail com imagem ou clipe foi recebido.

3. Onde Visualizar as Gravações/Clipes

Para consultar os registros de vídeo/imagens gerados:

  1. Acesse a interface Web do NetBotz.
  2. Vá em Alarms → Clip Capture ou abra a aba da câmera.
  3. Os clipes e eventos serão exibidos em lista, permitindo download e visualização.

Para apoio adicional:

Produto NetBotz 755: https://www.se.com/br/pt/product/NBWL0755/monitor-para-sala-netbotz-755/

Base de conhecimento (FAQ): https://www.se.com/us/en/faqs/FAQ000256820/

Fale com o suporte: https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: