Como podemos ajudar você hoje?

Qual é o impacto de operar os Altistart ATS48 e ATS480 sem contator de bypass?

Objetivo:

Esclarecer as consequências técnicas, térmicas e operacionais de utilizar as chaves de partida suave (soft-starters) Altistart 48 e Altistart 480 em modo de condução contínua, sem a transição para um contator de bypass.

Linha de Produto:

Soft-starters Altistart 48 (ATS48)

Soft-starters Altistart 480 (ATS480)

Resolução:

Quando um contator de bypass é utilizado, a corrente do motor é desviada para fluir através dele assim que o motor atinge a velocidade nominal. Nesse cenário, os tiristores do Altistart deixam de conduzir.

Comportamento com Contator de Bypass:

Estado Térmico: Com o bypass acionado, não há dissipação de potência nos tiristores durante o funcionamento em regime. Isso permite que o Altistart resfrie enquanto o motor trabalha.

Menor geração de calor dentro do painel, possibilidade de maior número de partidas por hora e suporte a funções como o cascateamento (uma soft-starter para vários motores).

Capacidade de Partida: Ao atingir o "estado frio", o equipamento fica apto a realizar uma nova partida com corrente mais elevada ou tempo de aceleração prolongado.

Maior robustez operacional: O Altistart pode gerenciar mais partidas por hora, ou partir com correntes mais altas e tempos mais longos sem a necessidade de superdimensionar o equipamento.

Comportamento sem Contator de Bypass:

Operar sem bypass significa que os tiristores conduzirão a corrente nominal do motor durante todo o tempo de operação.

Dissipação de Calor: Em regime contínuo, isso gera um aquecimento constante que deve ser evacuado pelo sistema de ventilação do painel.

Recuperação Térmica: O estado térmico do Altistart só começará a diminuir após o motor ser desligado. Isso limita a frequência de partidas consecutivas.

Considerações de Dimensionamento: Para operar sem bypass de forma segura, a corrente em trabalho do motor deve ser obrigatoriamente inferior à corrente nominal da soft starter.

A utilização sem bypass é aceitável em aplicações de baixa severidade e baixa frequência de manobras. No entanto, o uso do contator de bypass (como a linha TeSys Deca ou TeSys Giga) é altamente recomendado para aumentar a vida útil dos semicondutores (tiristores) e reduzir o tamanho e a necessidade de refrigeração forçada no painel elétrico.

Para apoio adicional :

Documentação completa sobre o ATS480 (manuais, catálogo, software para PC) : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000247478/

Documentação completa sobre o ATS48 (manuais, catálogo, software para PC) : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA322886/

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: