Como podemos ajudar você hoje?

O ATV340 possui funções lógicas programáveis (ATV LOGIC) ​​como o ATV320 e ATV32?

Linha de Produto:
Inversor de frequência da linha Altivar Machine ATV340

Resolução:


Não, o ATV340 não possui funções lógicas programáveis integradas como o ATV32 e o ATV320.

O que é o ATV LOGIC ?

O ATV Logic é uma função de lógica programável integrada (uma espécie de mini-CLP embutido) presente e especialmente conhecido e utilizado nas gamas Altivar 32 (ATV32) e Altivar 320 (ATV320).

Esta funcionalidade permite criar lógicas de controle e automação diretamente no inversor, sem a necessidade de instalar um CLP externo ou relés auxiliares para aplicações de pequena complexidade.

E no ATV340?


O ATV340 é focado em alto desempenho e integração com CLP, então a proposta de utilização muda:

Ele não traz a função de lógica programável embarcada equivalente

Em vez disso, ele oferece:

Alta integração com redes (Ethernet/IP, Modbus TCP, etc.)
Uso com controladores (MachineStruxure / PLC)
Funções avançadas de controle de motor e segurança

Ou seja:

A lógica da aplicação deve ser feita no CLP, não dentro do inversor.

Para download de manuais e catálogo do ATV340: https://www.se.com/br/pt/faqs/FA381365/

ATV LOGIC MANUAL: https://www.se.com/br/pt/download/document/NVE71954/

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: