Como podemos ajudar você hoje?

Como extrair um backup das bases de dados do Security Expert?

Questão:

Como extrair os backups das bases de dados do software EcoStruxure Security Expert?

Linhas de Produto:

EcoStruxure Security Expert

Ambiente:

Análise das bases de dados do Security Expert.

Causa:

Realização de troubleshooting de problemas ou fornecimento de informações ao Suporte Técnico da Schneider ao abrir um chamado.

Resolução:

A extração de backup da base de dados do Security Expert pode ser realizada através do Client ou diretamente através do SQL Server

Client do Security Expert

1. Acesse o Client do Security Expert com usuário de nível "Administrador". Clique com o botão esquerdo do mouse em "Global", em seguida, clique em "Global Settings".

Opção "Global settings" do Client do Security Expert

2. Nesta janela, é possível realizar o backup de ambas as bases de dados:

  • Main database backup
  • Events database backup

Página Global Settings do EcoStruxure Security Expert

3. Aguarde a mensagem de "Backup succeded" e clique em "Ok".

4. Os arquivos de backup, por default, são salvos em uma pasta do SQL. O caminho especificado esta logo abaixo do botão de "Backup now". O nome da pasta default pode mudar em algumas versões, porém, o caminho em geral é:

"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.SECURITYEXPERT\MSSQL\Backup"

Direório da Base de Dados do EcoStruxure Security Expert

SQL Server

Também é possível extrair os backups das bases de dados através do SQL Server:

1. Acesse o Microsoft SQL Server Management Studio e localize os databases:

  • SecurityExpert
  • SecurityExpertEvents

Visão dos databases do Security Expert do SQL Server

2. Com o botão direito do mouse, selecione Tasks > Back Up...

Comando de extração de Backup (Tasks > Back up...)

3. Adicione uma pasta de destino através do botão Add, após adionado o destino, clique em OK para o Backup ser concluído.

Seleção de destino de backup do Microsoft SQL Server

4. O Backup deve ser concluído e será salvo na pasta especificada. Aplique o mesmo procedimento para o SecurityExpertEvents.

Pop-Up de backup bem sucedido

Para consultar outras documentações do EcoStruxure Security Expert: Manuais, catálogo, software, download de arquivos do Security Expert (SX)

Caso a dúvida persista, nos contate -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Categoria:
Conheça mais
Categoria: