Como podemos ajudar você hoje?

Como criar Trend Logs (Logs de Tendência) em massa no EBO?

Questão:

Como realizar uma criação em massa de Trend Logs e Extended Trend Logs no EcoStruxure Building Operation (EBO)?

Linha de Produto:

EcoStruxure Building Operation (EBO)

Ambiente:

WorkStation do EBO

Causa:

Em ocasiões onde os Trend Logs não tenham sido criados no mesmo instante da criação dos pontos ou valores, é possível cria-los em massa para economia de tempo de desenvolvimento.

Resolução:

É possível criar múltiplos Trend Logs ou Extended Trend Logs ao mesmo tempo. Para selecionar múltiplos pontos, dependerá do cenário:

Pontos na mesma pasta

Caso os pontos estejam na mesma pasta, basta selecioná-la na árvore do sistema, utilizar a tecla SHIFT para selecionar objetos adjacentes ou CTRL + clique para selecionar objetos não adjacentes:

Selecionando múltiplos valores na WorkStation

Pontos em pastas distintas

Caso os pontos estejam em diferentes pastas, bastas realizar uma busca, selecionando as pastas em questão, e parametrizando os filtros de busca, com base dos pontos em que se deseja criar os Trend Logs. No exemplo abaixo, foi realizada uma busca para objetos com qualquer nome ("*"), em 3 pastas diferentes, porém com um tipo específico de objeto: Analog Value:

Criando uma busca por pontos na WorkStation

Com os objetos listados, basta selecioná-los seguindo os mesmos passos do primeiro cenário.

Independente do cenário, os passos para criação em massa seguem o mesmo fluxo:

1. Selecione todos os valores aos quais deseja adicionar o mesmo tipo de Trend Log.

2. Clique com o botão direito e selecione New > Connected Object > Trend.

Criando Trend Logs referentes aos pontos selecionados na WorkStation

3. Selecione o tipo de Log e as configurações desejadas. (o nome do log será o nome do valor acrescido de um prefixo ou sufixo definido pelo usuário).

Criando um Trend Log

4. Escolha uma das localizações possíveis para os logs:

  • Mesma pasta dos objetos selecionados
  • Pasta diferente (relativa ao objeto selecionado)
  • Uma única pasta para todos os objetos criados.

Seleção do destino de salvamento entre as 3 opções

5. Clique em "Edit in Wizard" e configure as definições de Intervalo, configurações iniciais de medidor se necessário, Next e depois em Create.

Configurações de intervalo dos logs

Concluídos estes passos, os Trend Logs devem ter sido criados conforme a pasta de destino e categoria de trend selecionados.

É possível realizar uma criação em massa de Extended Trend Logs?

Sim, é possível e o procedimento de criação em massa é exatamente o mesmo detalhado acima para os Trend Logs. Recomendação: Utilize uma pasta no Enterprise Server (ES) caso deseje que esses logs apareçam no Reports Server (o Report Server não é suportado a partir do EBO 2022).

Para mais informações, consulte a documentação oficial:

Para consultar outras documentações do EcoStruxure Building Operation: Manuais, catálogo, software, download de arquivos do EcoStruxure Building Operation (EBO)

Caso a dúvida persista, nos contate -> https://www.se.com/br/chat