Como podemos ajudar você hoje?

Aplicação de DR com inversores de frequência .

Questão:

Como escolher e aplicar o DR para circuitos com inversores de frequência?

Linha de Produto:

Acti9, Vigirex.

Ambiente:

Proteção de circuitos

Resolução:

A proteção residual (DR) em sistemas que possuem inversores de frequência requer cuidados específicos devido às características desse tipo de dispositivo.

A escolha do dispositivo diferencial residual (DR) adequado deve considerar que circuitos com inversores de frequência apresentam elevado nível de harmônicas, alta frequência, componentes em corrente contínua (CC) e correntes capacitivas. A seguir, apresenta-se um breve resumo das diferenças entre os tipos de dispositivos.

Tabela de tipos de DR's

Uma correta especificação do dispositivo diferencial residual (DR) deve levar em consideração os seguintes questionamentos:

  • · Qual é o tipo de sistema (IT, TT ou TN-S)
  • · Qual é o modelo do inversor (trifásico ou monofásico)
  • · Presença de reatância de linha e no link DC
  • · Com regeneração ou não regenerativo
  • · Qual é o comprimento e tipo dos cabos
  • · Presença filtro RFI ativo

Uma vez que todas as perguntas foram devidamente respondidas, leve em consideração que, conforme detalhado anteriormente, dispositivos DR dos tipos A

e AC não são adequados para inversores de frequência, pois não são projetados para operar em altas frequências nem para detectar correntes com componentes em corrente contínua (CC), podendo ocasionar disparos intempestivos.

De forma geral, a recomendação para DR em circuitos com inversores trifásicos é a utilização de dispositivos do tipo B ou B (SI). No entanto, é importante ter atenção na escolha da sensibilidade do DR.

Sistemas com inversores trifásicos apresentam correntes de fuga da ordem de aproximadamente 3,5 mA (conforme manual dos inversores de frequencia Schneider electric). Esse valor, somado aos efeitos de cabos longos, perdas no motor e presença de harmônicas, pode ser suficiente para provocar disparos indevidos em um DR tipo B com sensibilidade de 30 mA.

Algumas recomendações importantes:

  • · Utilizar um DR compatível com o regime de aterramento, tipo de inversor e corrente de fuga estimada
  • · Para sistemas de aterramento diferente do TN consultar o fabricante sobre recomendações adicionais.


Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: