Como podemos ajudar você hoje?

Como efetuar a comunicação entre TM262 e Tesys Island via Modbus TCP

Questão:
Como efetuar a comunicação entre TM262 e Tesys Island via Modbus TCP

Linha de Produto:
TM262, TPRBCEIP

Ambiente:

Ecostruxure Machine Expert → V2.3

Somove → V2.11.0

DTM Tesys Island → V3.0.2

Firmware PLC → V5.3.9.26

Firmware Tesys Island → 003.003.005



Resolução:

Via Somove você pode efetuar a configuração de endereço IP, módulos e configurações da ilha. O endereço IP é ajustado em:

Figura_1

Figura_2

Após efetuar a configuração dos módulos reinicie a ilha.

No Machine Expert efetue a configuração do endereço IP da porta do PLC:

Figura_3

Configure o endereço IP da ilha:

Figura_4

Figura_5

Efetue o download no PLC e reinicie o sistema.

Para se conectar com a ilha quando online com o PLC:

Figura_6

Figura_10

Você pode alterar os ajustes da ilha e efetuar o download da configuração via Machine Expert ou  upload das informações da ilha.

Figura_11

Os blocos de controle devem ser inseridos de acordo com o tipo de Avatar selecionado:

Figura_7

Consulte a tabela de compatibilidade abaixo para verificar a correspondencia entre versões de firmwares, DTM e software utilizados:

https://www.se.com/in/en/download/document/DOCA0224EN/

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296391/

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Produto:
Conheça mais
Produto: