Como podemos ajudar você hoje?

Como alimentar o Micrologic do MTZ Active?

Questão:
Como alimentar o Micrologic do MTZ Active?

Linha de Produto:
MTZ Active

Ambiente:
Instalação e operação de disjuntores de baixa tensão

Causa:
Dúvidas quanto às formas corretas de energização da unidade de controle Micrologic, podendo resultar em não acionamento do display ou funcionamento inadequado do equipamento.

Resolução:

A unidade de controle do MTZ Active (Micrologic) pode ser alimentada de duas formas:

1. Alimentação por corrente (autoalimentação)

Quando houver circulação de corrente equivalente a 20% da corrente nominal (Io) configurada, passando pelos terminais do disjuntor, a unidade de controle será energizada.

Exemplo:
Se a corrente ajustada no equipamento for 1000 A, será necessária uma corrente mínima de 200 A para ativar o display e garantir o funcionamento adequado da unidade de controle.

2. Alimentação por fonte externa (24 Vcc)

Também é possível alimentar a unidade de controle por meio de uma fonte externa de 24 Vcc.

Neste caso, a alimentação deve ser conectada ao borne identificado como COM, quando não houver módulo BCIM, e ao borne identificado como UC3, quando o módulo BCIM estiver presente.

ALIMENTAÇÃO MICROLOGIC SEM O MODULO BCIM

Atenção:  As marcações podem vir de duas formas:
IDENTIFICAÇÃO DOS BORNES COM E UC3


Módulo de Comunicação (BCIM)

Caso o disjuntor esteja equipado com o módulo de comunicação BCIM, sua alimentação deve ser realizada de forma independente, utilizando os bornes identificados como COM, enquanto a unidade Micrologic deve ser alimentada pelo borne UC3, conforme ilustrado no esquema abaixo.

ESQUEMA DE ALIMENTAÇÃO DO MODULO BCIM E MICROLOGIC


Para mais detalhes sobre as conexões, consulte a planilha de instruções

LINK MTZ1->https://www.se.com/br/pt/download/document/PKR4242702/
LINK MTZ2/3 -> https://www.se.com/br/pt/download/document/PKR4242002/


Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: