Como podemos ajudar você hoje?

Como criar um relatório no EBO para mostrar alarmes já reconhecidos pelos operadores?

Questão:

Como gerar um XLSX Report no EBO de modo que o relatório retorne alarme já reconhecidos no sistema?

Linhas de Produto:

EcoStruxure Building Operation (EBO)

Ambiente:

WorkStation (EBO)

Causa:

Necessidade de gerar relatórios personalizados em Excel a partir de dados do sistema EBO (alarmes, eventos e histórico).

Resolução:

Siga os passos abaixo para criar e gerar um XLSX Report:

1. Crie um novo Template no XLSX Report

No servidor BMS (AS ou ES), adicione o objeto XLSX Report e crie um novo Template.

Criação de Template no Report XLSX

2. Adicione um Context

Dentro do Template, adicione um Context. Existem duas opções:

  • Alarm View Context: Utilizado quando o objetivo é um relatório do estado atual do sistema.
  • Event View Context: Utilizado quando o objetivo é um relatório do histórico de alarmes em um determinado período de tempo.

Adicionar "Alarm View Context" ou "Event View Context" no Template de Relatório

3. Adicione um Binding Data

No campo Binding Data, selecione um objeto que forneça uma lista de registros (não uma pasta comum):

  • Se criou um Alarm View Context, selecione um Alarm View.
  • Se criou um Event View Context, selecione um Event View.

Diferença entre Alarm View e Event View:

  • Alarm View: Foca no estado atual dos objetos de alarme. Se o mesmo alarme disparou e foi reconhecido três vezes, aparecerá apenas uma linha representando o status atual (ex.: “reconhecido”). Ideal para relatórios do status atual do sistema.
  • Event View: Foca no histórico. Toda mudança de estado gera um evento individual no log. Se o mesmo alarme disparou e foi reconhecido três vezes, serão gerados múltiplos registros detalhando cada ação. Ideal para relatórios de histórico em um período.

Caso seja necessário um relatório de registro histórico somente de alarmes, os eventos devem ser filtrados somente pelo "Type" de alarmes:


Filtros de Sistema comuns no Event View:

  • System Alarm State Change Event Record
  • System Alarm Command State Change Event Record
  • System Event Record
  • BACnet Alarm State Change Event Record
  • Alarm Command State Change Event Record
  • Alarm State Change Event Record

Ações de Usuário nos Alarmes (para rastrear interações):

  • Assign System Alarm User Action Event Record
  • Basic System Alarm User Action Event Record
  • System Alarm Add Comment Event Record
  • Caso existam tipos de alarme específicos no site, adicione-os também no Event View.

Filtro do Event Viewer

Selecionando a condição "Type" nos filtros do Event Viewer

Selecionando os tipos de alarmes relevantes no filtro

4. Crie o Report XLSX

Após configurar o Template:

  1. Copie o código gerado no template.
  2. Clique em "Edit with Spreadsheet Editor" e cole nos locais do Excel onde os dados devem ser inseridos.
  3. Salve a planilha.

código gerado no Alarm template

ou

Código gerado no Event template

Editando Excel para geração do relatório

Inserção do código de alarme no Excel

Inserção do código de Evento no excel

Clique em Generate Preview para verificar se o relatório está sendo gerado conforme o esperado:

Geração de "Preview" do relatório

Visualização do relatório gerado

Configuração de geração e entrega automática (opcional)

Se desejar que o relatório seja gerado e enviado de forma recorrente:

  • Configure os gatilhos na aba Trigger Settings.
  • Configure o método de entrega na aba Distribution Settings.
    Certifique-se de que a opção Enabled esteja marcada na aba Other Settings para que os gatilhos funcionem.

Configurações necessárias para geração e distribuição automáticas do relatório

Para consultar outras documentações do EcoStruxure Building Operation: Manuais, catálogo, software, download de arquivos do EcoStruxure Building Operation (EBO)

Caso a dúvida persista, nos contate -> https://www.se.com/br/chat