Como podemos ajudar você hoje?

Como atualizar o firmware do TeSys Tera Modbus

Questão: Como atualizar o firmware do TeSys Tera Modbus

Linha de Produtos: TeSys Tera Motor Management System (LTMTMBD)

Ambiente: Comissionamento e Manutenção

Solução:
Este procedimento é exclusivo para a versão de Modbus (LTMTMBD), caso tenha uma versão de protocolo diferente, veja o fim deste artigo.

Para realizar a atualização de fimware no TeSys Tera na versão de Modbus siga as etapas abaixo:

Conecte o cabo modbus serial na porta IHM do TeSys Tera e na porta USB do seu computador.
Recomendamos a utilização do cabo TCSMCNAM3M002P.

Abra o software SoMove e clique em Connect.

1

Clique Modbus Serial e em seguida em Scan Devices.

2

Caso seu equipamento não apareça, clique na engrenagem na parte superior direita. Em seguinda, no campo de COM Port, selecione a porta USB em que o cabo serial está sendo identificado, assim como abaixo:

3

Clique em Scan Devices novamente.

4

Uma vez que o Tera for identificado, clique em Connect.

5

Uma vez conectado, o SoMove terá esta representação:

6

Clique em Device.

7

Clique em Maintenance → Firmware Update

8

Verifique se a opção selecionada em "Update Firmware From:" está em Server. Verifique a atual versão instalada e a versão de atualização.

Clique em Download.

9

A atualização será iniciada conforme abaixo:

10

Conclusão: Após a finalização da atualização, desligue e ligue o TeSys Tera e o firmware estará adequadamente instalado.

Caso sua dúvida persista, entre em contato conosco! → https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Produto:
Conheça mais
Produto: